This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55285:需要三个串联的超级电容器

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552872, TPS55285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539459/tps55285-need-three-super-cap-in-series

器件型号:TPS55285
主题中讨论的其他器件:TPS552872

工具/软件:

神父:

客户想要设计超级电容器电路、下面的显示了详细要求:

1-每个超级电容器的最大电压 2.3V、值为 3.3F

2 输入电压为 5V。

2A 左右的最大电流为 3。

请帮助推荐适合此应用的部件。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiwen:

    请查看 TPS552872。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Travis:

    TPS552872 电流是否可以设置为恒定 2A 来为超级电容器充电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiwen:

    TPS552872 和 TPS55285 都可以设置恒定的 2A 来为超级电容器充电。 TPS55285 具有简单的外部电路设计。 TPS552872 的平均电感器电流限制为 3.3A、更接近您的应用。 您可以推广这两种解决方案。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mulin:ć

    TPS552872 似乎非常接近客户需求。 还有一个问题、当电流限制时、TPS552872 将进入断续模式或可将电流稳定至 4A 平均电流典型值? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiwen:

    如果达到 2A 输出电流限值、我们可以大致计算平均电感器电流:6.9*2/0.9/5=3.07A、该值小于 4A 的限值。 IC 将保持开关、Vcomp 被钳位、输出电流被调节至 2A、Vout 可能会下降。 不存在断续。

    如果没有输出电流限制(例如,将 ISN 和 ISP 短接至 Vout)、如果持续增加 Iout、当平均电感器电流达到 4A 时、IC 将保持开关、Vcomp 被钳位、平均电感器 电流调节为 4A、Vout 可能会下降。

    仅当 Vout Short(达到电流限制且 Vout<0.7V)时才会发生断续。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆林:

    当超级电容器为空时,充电电流将超过 4A,我认为 IC 将进入断续模式,然后经过几个周期,Vout 将上升超过 0.7V,之后 IC 可以用 4A 电流为超级电容器充电,我是对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiwen:

    使用 TPS552872、如果您设置 2A 输出电流限制、它将在启动期间正常工作。 由于触发了 2A Iout 限制、IC 不会触发平均电感器电流限制、因此当超级电容器为空时不会出现断续。 IC 将继续以 2A 电流为超级电容器充电。 建议向客户申请 EVM、让他们进行一些基准测试。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆林:

    I test TPS552872 EVM、输入 15V、输出 12V、输出 12V、2.5A、当 I limit 被触发时、输出 12V 将进入电流限制、然后电压将下降、我们是否有任何方法可以在发生电流限制时保持输出电压稳定? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiwen:

    测试输出电流限制时、建议使用电子负载 CR 模式或 CV 模式。

    此致、

    木林