This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62290:降压转换器问题–TPS62290DRVT (VIN = VOUT)

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545914/tps62290-buck-converter-issue-tps62290drvt-vin-vout

部件号:TPS62290


工具/软件:

我们观察到了输入和输出电压相同的问题。 我们已交叉验证了反馈 (FB) 电阻器网络并执行了阻抗测试。

我们还探测了 软件 使用示波器识别引脚、并注意开关不能正常工作。

请帮助我们确定该问题发生在多个电路板上时的可能根本原因。

谢谢、

Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkat、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    您能否提供有关 FB 电阻器网络分析结果和 SW 引脚信号的更多详细信息? 这将有助于更好地理解所述的器件行为。

    此类行为的根本原因可能是焊接不良导致的。 如果 FB 引脚短接至 GND(散热焊盘或通过接地 MODE 引脚)、则器件将在 100%占空比模式下运行、并且 VOUT 将非常接近 VIN 值、并且 SW 信号将停止开关。

    请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas Mueller:

    感谢您的支持、我们的调查结果如下:

    • FB 引脚电压: 1.1V

    • 反馈电阻器阻值: R1 = 360kΩ、R2 = 180kΩ

    • SW 引脚信号: 恒定直流电压 VIN(未观察到开关)

    • FB 引脚和 MODE 引脚:  未短接至 GND

    • 用新的降压 IC 替换降压转换器后、转换器正常运行。

    我们希望了解:  

    • 多个电路板上重复出现故障的可能根本原因是什么?

    • 为什么 IC 在没有开关信号的情况下以 100%占空比运行?

    谢谢、

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkat、

    非常感谢您的反馈。

    遗憾的是、我无法总结 TPS62290 观察到的行为的可能根本原因。

    我认为有必要将其中一个器件发回 TI 进行分析。

    请与您的经销商合作、启动 CPR (客户产品故障分析)流程。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、