This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63061:电感器极性

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545148/tps63061-inductor-polarity

器件型号:TPS63061


工具/软件:

您好:  


我正在使用 TPS63061DSC 芯片开始设计。  

在数据表中、建议放置一个电感器 (L1) 基准 Coilcraft XFL4020-102。  

此电感器具有极性、但数据表中并未说明应如何放置。  

我假设它如下所示(在我的设计中命名为 L2):  

这是正确的吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maria、ñ a

    感谢您联系我们。  该电感器没有极性、因此两者都可以。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin Yuan:  

    感谢您的回答、但我不理解。  

    电感器实际上带有极性:如果实际上不涉及极性、为什么要选择这样的电感器?  

    电感器的数据表显示它可能会影响 EMI。  

    我不确定这不重要:我认为确实如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maria:

    Coilcraft 电感器上的白色条纹标记了短线圈引线。 将短引线连接到降压或升压转换器的 SW 节点有助于提高 EMI 性能。 但对于降压/升压转换器、L1 和 L2 都可以是开关节点、因此我这边没有很大差异。 如果 TPS63061 在大多数时间都在降压模式下工作、则可以将短引线连接到 L1。 如果在升压模式下有更多时间、可以连接到 L2。 如果降压、升压、降压/升压模式全部存在、我认为没有区别。  考虑到 EMI、您可以添加 EMI 滤波器、RC 缓冲器并优化布局。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin。  

    感谢您的回答!  

    这让事情变得清晰。  

    此致:)