This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82816:SIE/USIP 焊盘图案示例与引脚位置不匹配。

Guru**** 2507765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545974/tpsm82816-sie-usip-land-pattern-example-does-not-match-pin-locations

器件型号:TPSM82816


工具/软件:

SIE 封装数据表 P32 上的焊盘图案示例似乎与引脚 11-14 的引脚位置不匹配。 焊盘和屏蔽的长度均为 0.8mm、但引脚中心的垂直偏移为 1.15/2 = 0.575mm、屏蔽开口的中心为 0.625mm 的垂直偏移。 Ultralibrarian 的封装具有与引脚相同的偏移量 (0.575mm) 的掩模开口。 焊盘图案中的 0.625mm 尺寸是否都存在拼写错误(在所示的两个位置)? 这是否为有意偏移(似乎不太可能)?

谢谢您 —   Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我的理解是、0.625mm 显示的是焊盘中过孔的垂直偏移、而不是掩模开口的中心。 我相信该图显示掩模开口的中心为 0.575mm。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,谢谢。 不是最清晰的图...   -杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将继续并关闭螺纹。

    此致、

    Varun