This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74910-Q1:LM74910-Q1:CAP 引脚电荷泵输出电容器最大额定电压

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74910-Q1, LM74930-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544716/lm74910-q1-lm74910-q1-cap-pin-charge-pump-output-capacitor-max-rated-voltage

器件型号:LM74910-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM74930-Q1

工具/软件:

尊敬的德州仪器团队成员:

   我们想在 24V 系统下使用 LM74910-Q1、由于 16750-2  快速瞬态波形、我们的客户希望使用 200V 电容器、但这种材料很难找到、因此我有一个问题、期待您的回复:我可以使用两个额 定电压为 100V 的电容器并将它们串联在一起以获得 200V 额定电压吗?   此设计是否会 影响电荷泵的正常运行?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德州仪器团队成员:

        有什么建议吗? 期待您的答复。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    额定电压为 25V 的电容器可以使用、因为电容器上的压降不会超过 15V。

    此外、对于 200V 负载突降脉冲、我建议使用 LM74930-Q1

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到—工程已经达到 C 样片阶段、因此我们无法更改 IC。 ?我们使用 LM74910、是否可以使用额定电压为 100V 的电容器来处理来自 ISO 16750-2 μ F 的 200V 快速瞬变   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    电容器可以维持该瞬态、但控制器不能。 它的额定电压仅为 65V。

    请了解 LM74930-Q1 如何防止 200V 瞬态。

    使用 LM74930-Q1 针对汽车系统中未抑制的负载突降提供保护

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白、 非常感谢。