This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:未加密模型

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544436/tps61094-unencrypted-model

器件型号:TPS61094


工具/软件:

您好!

我们是否有此器件的未加密 SPICE 模型?

感谢您的帮助。

Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    抱歉、对于 TPS61094、只有 加密的 PSpice 模型可用。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    我是 Tom 的沟通渠道、Tom 随后向我指出了这个 E2E 论坛。

    是否可能生成未加密的模型? 如果是、这种做法多久就能实现?

    谢谢您、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hung:

    抱歉、对于此器件、 可能会披露未加密的模型。

    强烈建议在 EVM 上估算 TPS61094、该器件速度更快、更准确。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解、或者您是否错误键入未加密的模型“无法“披露?

    我同意 EVM 是最合适的版本、我们正在等待交付、但与此同时、我想进行仿真。

    另一方面、我刚刚获准下载并使用 PSpice for TI 应用程序、所以我尝试在该应用程序上打开模型。

    它最初是打开的、当时能够看到瞬态原理图、但当我尝试运行仿真时、无法继续并崩溃。

    现在、当重新打开.opj 文件时、它会继续崩溃。 我已删除模型文件夹并重新下载、但仍然崩溃。

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忽略第二个注意事项、计算机重新启动后文件将再次打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我有一个新问题。 正在获取有关运行模拟时 RPC 服务器不可用的信息、但它只是挂起。 我的版本 23.1-2024 S001 我在 7 个月前找到了 Cadence 的论坛帖子、其中指出该版本有问题、需要 S007。 如何获取该版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hung:

    很抱歉让人困惑! 你是对的、我误键入了 未加密的模型。

    正确的 模型应为:“未加密的模型 不能 “。

    我认为 加密模型也可以用于您的仿真、真正的问题是此 加密模型无法在您这边成功运行。

    我刚刚尝试在加密模型上运行启动仿真、它可以成功运行。

    我使用的应用是 Cadence PCB 17.4-2019 下的 Capture CIS 17.4。

    您可以打开新的 E2E 主题、查看“PSpice for TI“相关问题。 这个应用程序不是由我们的产品线维护,对不起,我不知道如何获取 S007 版本。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lei、

    在几次重新启动并重试后、仿真突然开始工作星期五下午。

    这些图看起来与屏幕截图完全相同。

    感谢您的支持、我相信我们现在可以结束。

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hung:

    感谢您发送编修。

    我先关闭此 E2E 主题。 如果您稍后有问题、您仍可以在此处答复。

    此致

    Lei