This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631012:CONVERTER_EN=0 且 EN 引脚为高电平时的静态电流

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543867/tps631012-quiescent-current-when-converter_en-0-and-en-pin-is-high

器件型号:TPS631012


工具/软件:

关断模式下有静态电流、但我想知道当 EN 保持高电平时的 IQ 是什么、但我们可以知道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该电流应非常接近 DS 中的关断电流。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EVM 上、在硬使能 低电平的 VIN 上测得的电流为 1.2uA
    4uA、硬 EN=HI、CONVERT_EN 位设置为低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有趣、似乎 HW EN 低电平的输入电流可能低于 EN 位的低电平。 我以前没有注意到这种行为。