This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90910:是否可以切换 GPIO 引脚?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546174/ucd90910-is-it-possible-to-toggle-gpio-pin

器件型号:UCD90910


工具/软件:

您好! 我想知道是否可以通过 I2C 命令在一段时间内切换 GPIO 引脚。 例如、将 GPIO 1 切换为高电平并持续 500ms、然后切换回低电平。

谢谢!