This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:使用 LM3409 控制并行的 LED 灯串

Guru**** 2504075 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92638-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544335/lm3409-controlling-parallel-string-of-leds-using-lm3409

部件号:LM3409
主题中讨论的其他器件: TPS92638-Q1

工具/软件:

我有兴趣在我的项目中使用 LM3409 作为 LED 驱动器。 我想在 Iadj 引脚上使用适当的电位器来控制 LED 的亮度。 共有 32 个白光 LED 和 12V 电源电压。 LED 的正向电压为 3.1V、正向电流为 20mA。 我计划使用 3 个串联 11 并联 LED 组合、 由于输入电压限制、串行使用的 LED 不能超过三个。 这种设计是否可行? 如果我可以实施此设计、那么如何计算电位器、MOSFET 和工业的选型值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zunuran:

    由于 I-V 曲线中的器件间差异、您无法并联驱动 LED。 本质上、并联放置 LED 意味着无法控制电流、并且灯串中的 LED 之间会有显著的亮度变化。

    为何您正在寻找 20mA 的开关稳压器? LM3409 用于电流高达约 5A 的设计。 在 20mA、您可以通过具有多个输出通道的线性稳压器来实现这一点。

    使用 2 个 TPS92638-Q1、每个通道具有 3 个 LED。  每个器件使用五个 3 LED 灯串以及另外一个 2 LED 灯串来分散功率。 您可以通过 PWM 调光或基准引脚电阻器来控制亮度。

    https://www.ti.com/product/TPS92638-Q1 

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选择 LM3409 的唯一原因是、它可以选择使用电位器控制调光。 是否可以将电位器与 TPS92638-Q1 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试阅读  TPS92638-Q1 的数据表、了解如何设置电位器来进行调光控制、但我无法找到应该使用的电位器值以及如何设置原理图。 您能指导我进行一些参考设计 吗?或者只是解释一下如何将电位器连接到 IC 来进行亮度控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zunuran:

    请参阅 TPS92638-Q1 数据表的第 9.3.1 节。

    所有通道的电流均由基准电阻控制。 您可以使用公式 (1) 来确定需要将电位器用于基准电阻器的值。

    此致、

    Zach