This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:PMIC WDT 需要更长的复位时间

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539222/tps65381a-q1-pmic-wdt-takes-much-longer-time-to-reset

器件型号:TPS65381A-Q1


工具/软件:

您好的团队、

在我的项目中、我需要一个硬复位功能、我在 PMIC 中启用了看门狗计时器、并将其配置为问答模式并在例程中进行维护。 当硬复位请求来时、我调用无限循环来停止看门狗计时器服务。

但问题是 PMIC 看门狗计时器需要大约 6 秒来复位控制器。 请让我知道如何减少到时序。

BTW 这是一个后续查询  ,我已经附加了以前的线程链接以供参考。

谢谢、

子哈希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    如果 WDT 的所有服务都已停止、则应触发 6 秒、以便将 NRES 线路拉至低电平。 在默认设置下、它应该需要大约 600ms 才能变为低电平。 如果连续发送 7 个错误答案、或者可以将看门狗窗口设置为更短、则时间会更短。 从我的工作台测试最快,我能够得到 NRES 变为低电平后停止服务到 WDT 是 9.9 mS。 这是通过将 WDT_WIN1_CFG 和 WDT_WIN2_CFG 的寄存器值设置为 1 来完成的。 您必须调整 MCU 为 WDT 提供服务的速度、并且需要查看所需的处理能力以及系统是否可行。

    此致、

    Michael Hernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michale、

    很抱歉、延迟的响应、我配置了  WDT_WIN1_CFG   = 127U[和 WDT_WIN2_CFG = 31U、我有一个 10ms 调度器、在该调度器中为看门狗提供服务。

    所以,我的时间是

    Twin1_min = 65.835ms

    Twin1_max = 73.3425ms

    Twin2_min = 16.72ms

    Twin2_max = 18.48ms

    尽管我缩短了时序它进入连续复位状态、但由于我以 10ms 的间隔为 WDT 提供服务、所以是否有任何最佳时序。

    谢谢、

    子哈希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    -在您建议的最大电容值 220pF 的前一个响应中,这是否会对 Q&A 模式下的窗口 1 和窗口 2 时序产生任何影响

    -在什么基础上,< 220pf 的值是自由的?是他们的任何特定值建议在微控制器数据表中,请告诉我们。

    此致、

    Navya.d  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    如果每 10mS 维护一次 WDT、则应根据默认值减少 PMIC 上的时序窗口。 10ms  后、我发现将 WDT_Win1_CFG 寄存器地址 0x28 设置为 0x11 并将 WDT_Win2_CFG 寄存器地址 0x05 设置为 0x11 效果良好。 这会将两个窗口设置为~10mS。

    您好 nAvaya、

    该电容器用于 NRES 线。 这不应影响 WDT 的时序窗口。 通常、我不建议在信号线上放置任何电容器、因为它们会导致信号失真并导致时序混乱。 220pF 电容器值是通过实验得出的、作为我们在不引起重大问题的情况下可以正常工作的最大值。

    此致、

    Michael Hernandez