This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:PPHV Cout 与下行降压 Cin 结合使用

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546139/tps25730-pphv-cout-in-combination-with-downstream-buck-cin

器件型号:TPS25730


工具/软件:

您好:

我的问题与 PPHV 引脚的 Cout 要求有关。 典型 Cout 为 47uF、最大值为 100uF。 我的设计中的 PPHV 引脚直接连接到后续降压转换器级。 降压稳压器本身具有大约 20uF 的 Cin。 如何合并 这些电容?

由于它们是同一个节点、我是否应该使用组合图? 或者、由于我的 PPHV Cout 电容器靠近 TPS25730、而降压 Cin 电容器放置在降压转换器附近、所以它们被视为是分开的吗?

如果两个电路彼此非常靠近、该怎么办?

谢谢、

Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson:

    您应该使用组合图。 这适用于节点上的大容量电容、因此即使降压输入“很远“、也可能仍然会导致浪涌和该节点上的阻抗。 将 47uF 靠近 PD 控制器放置并将 20uF 置于降压转换器的 CIN 处应该是安全的。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢、Chris!