请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H4104-SEP工具/软件:
您好:
我想知道您能否在总环路测量中解释这条平坦线的现象。 通常、对于补偿电流模式稳压器、我们大致有一条直线、但数据表中的图表明、在 1kHz 以下的幅度上有一条平坦的线。
您能否解释一下为什么会出现这种情况? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我想知道您能否在总环路测量中解释这条平坦线的现象。 通常、对于补偿电流模式稳压器、我们大致有一条直线、但数据表中的图表明、在 1kHz 以下的幅度上有一条平坦的线。
您能否解释一下为什么会出现这种情况? 
嗨、Nabil:
电流模式稳压器 本身没有 0Hz 极点、因此根据转换器的配置、在较高频率下可以看到该极点、如上图所示。 有时该极点的频率非常低、因此该图从一开始就看起来具有恒定的斜率。 如果该极点的频率足够高、则可以在图中看到增益曲线的平坦部分。
“了解和应用电流模式控制理论“是一个很好的文档、 如果您有兴趣了解更多信息、它还包含各种电流模式转换器拓扑的传递函数。
谢谢、
Andy