This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:BQ29701DSER 需要短接 MOSFET 上的引脚才能导通

Guru**** 2506355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546226/bq2970-bq29701dser-needs-pins-on-mosfet-shorted-to-turn-on

器件型号:BQ2970


工具/软件:

大家好、我使用 BQ29701DSER 时遇到一些问题。 我有一个可拆卸的 1S 锂电池和一个设备、我希望在其上集成欠压锁定功能、以便设备不会对锂电池过度放电。 我有以下原理图、它与 BQ29701DSER 数据表中的应用信息相匹配。
但是、在连接充满电的锂电池时、MOSFET 上的电压降至~3V、并且不会导通。 但是、将 DOUT 短接至组合 MOSFET 漏极确实会启用电路、并开始正常工作。 有人知道为什么会这样吗?  

感谢您的观看!