This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5005-SEP:隔离式误差放大器

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5005-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546213/tps7h5005-sep-isolated-error-amplifier

器件型号:TPS7H5005-SEP


工具/软件:

您好:

我将使用这款控制器设计隔离式电源。  我当前将控制器放置在隔离栅的初级侧、想知道我是否要使用外部隔离式误差放大器、而不是控制器中内置的误差放大器、如果我能够将其输出连接到 TPS7H5005-SEP 的 COMP 引脚。 我最大的问题是 SS 引脚现在将被旁路。  那么、如果我使用了外部误差放大器、软启动是否会失去功能? 如果是、在保持软启动电源能力的同时、从次级侧获得到控制器的模拟电压反馈的最佳方法是什么? 目前、由于环境限制、无法选择光耦合器。  

谢谢您、
Kamden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kamden、

    “那么、如果我使用了外部误差放大器、软启动是否会失去功能?“

    是的

    “如果是、在保持软启动电源能力的同时、从次级侧获得到控制器的模拟电压反馈的最佳方法是什么?“

    这取决于您计划如何实现隔离式反馈、不过任何减缓控制器误差信号上升的方法都会有所帮助。
    COMP 上升的速度将有效地决定 SS 时间、但实际 SS 时间将是 COMP 希望稳定到的位置和该上升时间的斜率的函数。

    谢谢、
    Daniel