This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A21:"B"版本器件与 Vout 测试结果之间的差异、可实现低 Vin 和高温。

Guru**** 2663455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542820/tps7a21-the-difference-between-b-version-device-and-vout-test-result-in-low-vin-and-high-temp

器件型号:TPS7A21


工具/软件:

尊敬的团队:  

TPS7A2133BPYWDJ 和 TPS7A2133PYWDJ 之间的区别是什么。 未找到“B"的“的描述。  

此外、您可以帮助测试以下条件吗?  

1Vout=3.0V、TJ、85℃ 、Output 500mA?Vout= μ A

2、TJ = 85℃VIN = 3.1VOutput 500mA 、Vout=?μ A

3 μ A TJ = 85℃VIN = 3.2V 、输出电流= 500mA?Vout =、μ A

4Vout=Vin=3.3V 85℃、TJ、500mA 、Vout=?μ A

5VIN=VIN=3.4V 85℃、TJ、500mA 、Vout=?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    TPS7A2133BPYWDJ 的制造流程与  TPS7A2133PYWDJ 不同。 B 版本的 AT 站点仅为 CDAT、而非 B 版本可以为 CDAT 或 Clark。 在功能上、两者之间没有区别。 我们将来会将此项添加到数据表的命名规则表中。

    我已要求模拟您提到的测试用例、我将在下周向您更新这些测试用例。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ishaan、  

    我是否可以先得到 VIN = 3.1 的结果? 客户将立即做出决定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法在下周中之前提供任何结果。 运行仿真的团队需要一周的时间、我没有库存器件在这么短的时间内为您进行基准测试。 抱歉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关压降电压与负载电流的信息、请参阅数据表中的图 6-6。 对于 500mA、请从图中获取所需温度下的压降电压、然后从 VIN 中减去该值、从而获得相应的 Vout。

    1. Vout=Vout 85℃、VIN=3.0VOutput Current=Vout 500mA 、TJ = 2.86V

    2、TJ = 85℃VIN = 3.1VOutput Current = 500mAVout = 2.96V

    3 μ A TJ = 85℃VIN = 3.2V 、Output Current = 500mA、Vout = 3.06V

    4、Ω TJ = 85℃VIN = 3.3VOutput Current = 500mAVout = 3.16V

    5VIN=VIN=3.4V 85℃、TJ、500mA 、Vout=3.26V