This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650362-Q1:检查设计是否可用 — TPS65036x-Q1

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545811/tps650362-q1-checking-for-the-design-availability---tps65036x-q1

器件型号:TPS650362-Q1


工具/软件:

你(们)好  

美好的一天!

客户的设计将考虑使用以下电源。

3.3V/1A
300mA 或更高
1.8V/1A
300mA 或更高

您能否帮助确认 TPS65036x-Q1 系列是否适用?
或者您能推荐其他更合适的产品吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eason、

    Buck1 可支持 3.3V 和 2A 的输出。 Buck2 和 Buck3 可支持 1.8V 和 1.2V 输出电压、电流高达 2.7A。  

    TPS65036x-Q1 可以通过低噪声 LDO 支持 2.5V 输出和高达 300mA 的输出。 但是、如果负载大于 300mA、则需要外部 LDO。

    此致、
    Jude Stehling