This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 中的自主平衡

Guru**** 2533220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545182/bq76952-autonomous-balancing-in-bq76952

器件型号:BQ76952


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

BQ76952 中的自主平衡。

我们使用 BQ76952 IC 设计独立的 BMS。

虽然在中进行了实验、发现平衡仅从确定满足其他条件的条件开始。

当所有电芯电压阈值高于设置的最小电芯均衡启动电压阈值时。

2、当电芯电压差值大于电芯电压时、开始为平衡设置的差值阈值。

3.客户在第 1 点表示所有电芯电压都必须大于最小电芯均衡启动电压阈值。 要求即使一个电芯超过最小电芯均衡启动电压、也必须进行平衡。 我们竞争对手的 BMS 也是这样做的。

请提出我们可以做的事情。

谢谢  

Rahul Sharma  

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    两种电芯平衡启动条件均正确无误。

    但是、并非所有电芯电压都必须高于该值 Cell Balance Min Cell V 电芯平衡的必要条件。 例如、如果特定电池降至下方 Cell Balance Min Cell V 、然后该特定电池的电池平衡将停止、但在上面的其他电池可能会继续 Cell Balance Min Cell V 且大于 Cell Balance 最小差值

    如果我误解了您的问题或需要澄清的事情、请告诉我。

    有关电芯均衡的更多详细信息、   可参考电芯均衡应用手册。

    此致、
    Rohin Nair