This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】BQ25611D:BQ2561x 上/QON 引脚的功能是什么?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ25618, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546199/faq-bq25611d-what-is-the-function-of-the-qon-pin-on-bq2561x

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件:BQ25619BQ25618

工具/软件:

/QON 引脚在 BQ25611D、BQ25618/E 和 BQ25619/E 上具有多个功能、并在内部上拉。 唯一连接到该引脚的应该是一些开关/FET/按钮等 如果未使用该引脚、则将其悬空。

/QON 引脚可被拉至低电平并持续 0.9s 或 1.3s 以退出运输模式。 一个示例用例是客户按住连接到/QON 引脚的便携式电子产品上的按钮来唤醒器件。

如果设置了 BATFET_DIS = 0 和 BATFET_RST_EN = 1、则/QON 引脚可以拉至低电平 8 或 12s 之间、以复位 BAT 和 SYS 之间的 BATFET。 如果不需要此特性、则可以将 BATFET_RST_EN 位设置为 0。 有时产品需要硬复位、这只能通过对系统进行下电上电来实现。 在为系统供电的电池应用中、这可以通过 BQ2561x 的方法是将/QON 引脚保持在低电平以复位 BATFET 并在系统上实现 POR。