This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】BQ25611D:什么是运输模式?如何在 BQ2561x 中进入和退出该模式?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ25618, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546197/faq-bq25611d-what-is-ship-mode-and-how-do-i-enter-and-exit-it-in-bq2561x

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件:BQ25619BQ25618

工具/软件:

在系统负载不需要由电池供电的情况下、BQ2561x 具有一种模式、可更大限度地减小 BQ25611D、BQ25618/E 和 BQ25619/E 的电池静态电流。 一个常见示例是运送的产品不需要为系统供电、而是在运输时保留尽可能多的电池容量。 这样做将减少电池的静态电流、并允许电池保持更高的荷电状态。

该模式称为运输模式、可通过 I2C 激活。 此时电池的典型电流为 7uA。 当设置 BATFET_DIS 位时、BATFET 将根据 BATFET_DLY 位中设置的时序(无论是立即还是 10s 延迟)关闭。

要退出运输模式、请连接适配器、清除 BATFET_DIS 位、设置 REG_RST 位或在 0.9s 或 1.3s 之间保持/QON 引脚为低电平。