This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】BQ25611D:如何使用 BQ2561x 上的 TS 引脚设置所需的温度范围?

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546193/faq-bq25611d-how-do-i-set-the-temperature-range-i-desire-using-the-ts-pin-on-bq2561x

器件型号:BQ25611D


工具/软件:

BQ2561x TS 引脚用于通过具有上拉和下拉电阻器的热敏电阻监控电池温度。 由于在设计 TS 电路时两个电阻器代表两个未知因素、因此这两个电阻器只能设置两个温度阈值。 但请注意、BQ2561x 具有两个以上的温度阈值。 根据应用选择温度阈值、例如在 T1-T5 阈值之外暂停充电。 按照以下说明操作、并使用随附的计算器查找 TS 上拉和下拉电阻器。

  1. 根据应用确定所需的低温和高温
  2. 计算所选热敏电阻在所需温度下的电阻
  3. 选择您要绑定 BQ2561x 的 TS 阈值、例如 T1 表示下限温度阈值、T5 表示上限温度阈值
  4. 要求解下拉电阻
  5. 求解上拉电阻