Other Parts Discussed in Thread: UCC28750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28750工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
美好的一天!
我想知道是否可以使用 UCC28750 实现从 400V 到 12V 的隔离式直流/直流转换 之间的比较 电池电压。
如果是、您能否分享任何支持此方法的可用设计指南或应用手册?
或者、是否有任何其他支持此类隔离式转换的 TI IC(可能具有集成变压器或更简单的实现路径)?
期待您的指导。
此致、
Suraj Singh