This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:400V 至隔离式 12V 直流/直流转换、无需使用变压器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547419/ucc28750-400v-to-isolated-12v-dc-dc-conversion-without-using-transformer

器件型号:UCC28750


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

美好的一天!

我想知道是否可以使用 UCC28750 实现从 400V 到 12V 的隔离式直流/直流转换 之间的比较 电池电压。

如果是、您能否分享任何支持此方法的可用设计指南或应用手册?

或者、是否有任何其他支持此类隔离式转换的 TI IC(可能具有集成变压器或更简单的实现路径)?

期待您的指导。

此致、
Suraj Singh