This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:有关 LMR51450 使能引脚的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546471/lmr51450-a-question-about-enable-pin-of-lmr51450

器件型号:LMR51450


工具/软件:

大家好、、

我们遇到了 LMR51450 使能引脚。μ s 的可怕问题

我们的产品使用 LMR51450 开关稳压器作为 24V 至 12V 电源转换控制器。μ A

但是、我犯了将 LMR51450 的使能引脚悬空。μ A 的错误

然后,一些可怕的事情发生……

LMR51450 可以正常运行、甚至通过 2.5A 持续电流消耗测试。μ A

直到最近、我们的某些新产品出现电源异常情况(持续电流测试期间超过 4A)时、我们才发现 LMR51450 的启用设计不正确的。μ C

我们想知道当使能引脚悬空?μ s 时、LMR51450 系统为什么仍然可以正常运行

是否有人知道 EN 引脚?μ F 的内部电路设计  

BR、ć

Vincent。ö m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    根据 引脚 FMA、使 EN 引脚悬空将导致“使能功能丧失和运行不稳定“。  

    器件不应损坏、但功能会出现损失。

    就 EN 的内部电路而言、我们只能提供数据表第 8.2 节中列出的值。 在这里可以看到、EN 引脚同时连接到精密使能块和 VCC 使能块。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    非常感谢、  

    我们的第一个 LMR51450 产品部署是针对 24V 至 5V (2.5A) 功率转换。整个产品经过电能质量、兼容性和稳定性测试、所有结果均正常。μ A

    根据第 8.2、节、很明显、即使使能引脚悬空、LMR51450 电源控制器也能保持正常工作、这意味着使能电压始终高于 1.4V 并保持稳定的。μ s

    我们想了解使能引脚。μ A 上的电压源

    BR、ć

    Vincent。ö m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    TI 不能保证器件在 EN 引脚保持悬空的情况下正常运行。 如果您的应用程序让 EN 保持悬空状态并且没有发现任何问题、欢迎使用、但必须自行承担风险。

    我们可公开分享的有关 EN 引脚结构的所有内容、都是我们的数据表中提供的内容。 您可以在第 8.3.3 节中专门查看有关此引脚的更多信息、以及 EC 表中的一些电压电平详细信息。

    谢谢您、

    Joshua Austria.