This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:Prog2754.exe 命令行界面 (CLI) 无法正常工作

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546821/bq34z100-g1-prog2754-exe-not-working-command-line-interface-cli

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

工具/软件:

尝试使用 CLI 将 SREC 文件下载到电量监测计。但我一直收到 302 错误、就是它无法识别适配器。 我能够使用 BQStudios GUI 进行良好的编程。 这只是一个运行“Prog2754X.exe -i -p FG.srec -m0“的简单命令。  如果我想知道这是否与适配器有关、我 是否需要 MKS-SAI-001 或者我是否适合使用我正在使用的 EV2400 EVM 接口板?e2e.ti.com/.../Help.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cole、

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您有 EV2400、我建议下载 BQstudio。

    您可以使用 BQstudio 将.srec 文件刷写到器件中。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。 我希望只执行 CLI、以便创建一个简单的批处理文件。 它是我们制造流程的一部分、旨在防止未经授权的更改并简化流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果是这种情况、我建议生成 bq.fs 文件并通过 i2c 刷写它。

    bq.fs 未加密。

    此致、

    Diego