This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90-FW:学习周期和 SOC

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532067/bq41z90-fw-learning-cycle-and-soc

器件型号:BQ41Z90-FW


工具/软件:

尊敬的 TI-Team:

 

我们尝试执行一个学习周期、但我们卡在 L 状态 0x05、我们还注意到 SOC 始终为 100%、ASOC 始终为 0%。

 

随附、我们发送了一些来自 2C 排放的记录数据和当前使用的.gg-file。

 

是否可以使用固件版本 0x0002 成功执行学习周期? 如果没有、您能给我一些关于何时修复此问题的信息吗?

 

此致

Tobias

 e2e.ti.com/.../Discharge-2C.xlsxe2e.ti.com/.../Read_5F00_8S_5F00_0_5F00_05.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    查看日志文件、我相信您永远无法达到 LEARN 状态 6、因为放电后电压读数不完全稳定。 对于较大的电池组、电池完全放松需要超过 5 个小时的时间并不少见。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    日志文件不是来自学习周期、它应该只是显示 SOC 没有变化。 因此、我在上面的问题“是否可以使用固件版本 0x0002 成功执行学习周期?“

    此致、

    Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    日志文件不是来自学习周期、它应该只是表明 soc 没有更改

    这可能是由于多种原因造成的、包括化学物质匹配不佳。 我们可以在学习周期完成后诊断 SOC 性能。

    是否可以使用 soc 版本 0x0002 执行成功的学习周期?“

    是的

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

     

    我再次尝试执行学习周期;我将 SOC Flag Config A 更改为 0x0c33、将 SOC Flag Config B 更改为 0x0033、以便[FC][SC][TD] TC 和[FD]由电压设置。

     

    µV 在 µV 充电后、 电压变化约为 2、17 μ V/s、但其余位并未设置、低于 SLUA848 中所述的 4 μ V/s。

     

    下面是一些屏幕截图

    放电后恢复电

    晚上休息

    首次充电结束

    日志结束后再让它休息一夜

    晚上休息

    休息并以 2.17 µV /秒的速率全天登录

    第二晚的休息

    • 未设置[REST]

    我附上了充电放电和休息的日志文件?

     

    充电后、我必须更改什么才能设置其余位?

    此致、

    Tobias

    e2e.ti.com/.../LC_5F00_Rest_5F00_after_5F00_First_5F00_CHG_5F00_0C5.loge2e.ti.com/.../LC_5F00_First_5F00_DSG_5F00_2C.loge2e.ti.com/.../LC_5F00_First_5F00_CHG_5F00_0C5.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    放电后、您的电池没有完全放松。 进行 OCV 测量后将设置其余位。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    放电后缺少什么? 放电后我让电池休息一夜、如第二个图中所示、休息位已设置

    此致、

    Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    再经过两个周期后、LStatus 更改为 0x06、以便 BQ 学习:

    但遗憾的是、SOC 刚刚从 100%跳至 0%。 对如何改进燃油计量有何建议?

     e2e.ti.com/.../LStatus_5F00_0x06.xlsx


    此致、
    Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    能否共享.gg 文件、 您的配置很可能存在利害关系。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我是 Tobias 的同事 Nick。

    请查找随附的 gg.file。

    此致、谢谢。

    Nick

    e2e.ti.com/.../Read_5F00_8S_5F00_0_5F00_07_5F00_LStatus_5F00_0x06.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否获得了正在使用的细胞的化合物匹配? 您的 RA 表看起来异常。

    此外、您的终止电压和电芯终止电压没有意义。

    请更正您的终止电压并查看是否有改进。

    此致、

    Diego