This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:如果未使用引脚 ACDRV、应如何设置该引脚 ACDRV

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547381/bq25751-how-should-the-pin-acdrv-be-set-if-it-is-not-in-use

器件型号:BQ25751


工具/软件:

我们使用 13 节电池来制作可以进行充电和放电并具有 I2C 通信的降压/升压充电器。 如果未使用背对背输入管或更换为单个管、应如何设置 ACDRV? ACDRV 引脚驱动 MOS。 除了说明检测到输入电压时它将关闭的规格表之外、我们是否可以将其设置为自行关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    感谢您联系我们。

    ACDRV 引脚应保持悬空。

    此致、

    基督教