This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:100% RestPower 管理论坛上的 SoC 丢弃问题(重新访问)

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546852/bq34z100-soc-drop-issue-at-100-restpower-management-forum-revisited

器件型号:BQ34Z100


工具/软件:

我有与这篇文章相同的问题: SoC 掉落问题。 您能否公开回复以便其他人可以学习?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这不是一个简单的调试过程、给出了一个简单的答案。  

    请说明您遇到的问题并提供日志文件和.gg 文件。

    此致、

    Diego