This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:学习周期过程

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-R2, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546955/bq34z100-r2-learning-cycle-procedure

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

你(们)好

我将使用 bqStudio 和 EV2400 在 BQ34Z100-R2 上进行学习循环。

我使用的电池组是 Samsung 的 INR21700 4900mA 锂离子电池、电池组配置为 7S1P。

我将 ChemID 从 107 更改为 2591、以匹配我使用的电池电芯。

我要参考 TI 的 SLUA925 应用报告。

在 SLUA925 应用报告的“2.3 与学习周期完成相关的数据闪存配置设置“中、

此处指出“这些参数包括 Design Capacity、Design Voltage、ChargeTerm Taper Current、Dsg Current Threshold、Chg Current Threshold、 必须配置 Quit Current 和 Term Voltage“。

“2.3.1 Design Capacity“中列出的 Design Capacity mAh 和 Design Capacity CWH 设置为 4900、bqStudio 的 Data Memory -> Configuration->Data 中的 Design Energy 设置为 49。

但是、Design Voltage 的公式为“Design Voltage =(串联电芯数)x 平均电芯电压“。
在本例中、我使用 7 节串联的电芯、因此 7 节电芯 x 3.6V = 25,200mV。

但是、在 BQ34Z100-R2 技术参考手册中、设计电压范围如下图所示。

最大值声明为 5000mV、小于 25200mV。

Design Voltage 应设置为多少?

另一个问题是、在 SLUA925 应用报告的 3.锂离子电池的学习周期->学习周期过程->将电池放电至空电中、RDIS 标志是否意味着 RUP_DIS?

并显示“在此初始放电周期内禁用电阻更新“、但如何禁用电阻更新?

另外、在“对电池放电、直到电池组顶部的电压达到 Term Voltage。“中、术语 Voltage 是否意味着 Data Memory->Gas Gauging->IT Cfg->Cell Terminate Voltage?

如果 Cell Terminate Voltage 正确、则对于 7 节电池、我应该将其设置为什么值?

最后、如何禁用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郑

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    应将 Design Voltage 设置为什么?

    (+) 如何计算 Bq34Z100-G1 的设计能耗 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    另一个问题是、在 3.锂离子电池的学习周期->学习周期过程->将 SLUA925 应用报告中的电池放电至空电中、RDIS 标志是否表示 RUP_DIS?

    是的

    它显示“在此初始放电周期内禁用电阻更新“、但如何禁用电阻更新?

    如果启用、电量监测计将自动执行此操作。

    另外、在“对电池放电、直到电池组顶部的电压达到 Term Voltage。“中、术语 Voltage Mean Data Memory->Gas Gauging->IT Cfg->Cell Terminate Voltage?

    对于学习周期放电、直到放电(termV(单节电池)*串联电芯数量)

    如果 Cell Terminate Voltage 正确、我应该为 7 节电池将其设置为什么值?

    为单个电芯施加终止电压。

    此致、

    Diego