This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:应用问题

Guru**** 2517000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546274/bq25703a-application-issues

器件型号:BQ25703A
主题:BQ25703 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好

我想问一下、在使用 BQ25703、时、是否可以调整下图中的 C19 和 C20 电容值以调整 MOS 晶体管的死区时间。是否有任何其他方法可以调整 MOS 晶体管的死区时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan、

    由于栅极电阻器不可用、因此额外的栅极电容器是唯一用于调整死区时间的旋钮。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

    感谢您的回答。 请问您是否调整了图片中标记的栅极电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan、

    尽管我们不建议调整 C19/C20、但如果顶部/底部 FET 不匹配、C19/C20 会影响死区时间。  

    此致、

    Tiger