This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:RLIM 打开

Guru**** 2510015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547017/tps2553-rlim-open

器件型号:TPS2553


工具/软件:

您好的团队、  

 如果 RLIM 打开/悬空、您可以帮助检查电流限值是多少?  器件能否正常工作? 客户正在评估缩小 PCB 尺寸和不必要的外部元件。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xizi:

     RILIM 设置为开路时、无法保证性能。  电流限值应小于 100mA、但无法保证。

    相反、客户可以将 ILIM 短接至 IN。  这将设置 75mA 典型电流限值。  从数据表中:

    “虽然 RILIM 的最大建议值为 232kΩ、但有一种额外配置允许较低的限流阈值。 ILIM 引脚可直接连接到 IN 以提供 75mA(典型值)限流阈值。 在此配置中、从 IN 到 GND 可能需要额外的低 ESR 陶瓷电容、以防止不必要的噪声耦合到敏感的 ILIM 电路中。“

    此致、
    Eric