请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561-R2主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:

你(们)好
I SET 电压时间为 10s、深度睡眠电压时间为 20s、WAKE 检查时间为 5s 使用 BQstudio、
并且每 1 秒仍然出现电流尖峰 (~2mA)。
根据 sluuc54b 第 12 页、
“器件根据上次测量的电流每 1s 更新一次 RemainingCapacity ()。“
如何 使用 BQstudio 更改 RemainingCapacity 更新时间?