This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:每 1s 对 RemainingCapacity () 进行一次深度睡眠 AD 更新

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546833/bq27z561-r2-deep-sleep-ad-updates-of-remainingcapacity-every-1-s

器件型号:BQ27Z561-R2
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

I SET 电压时间为 10s、深度睡眠电压时间为 20s、WAKE 检查时间为 5s 使用 BQstudio、

并且每 1 秒仍然出现电流尖峰 (~2mA)。

根据  sluuc54b 第 12 页、

“器件根据上次测量的电流每 1s 更新一次 RemainingCapacity ()。“

如何 使用 BQstudio 更改 RemainingCapacity 更新时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Uri、

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这 1 秒的尖峰是预期结果、不能通过固件配置进行调优。  

    此致、  

    Jonny。