This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:数据存储器配置(设计电量)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547274/bq34z100-g1-data-memory-configuration-design-energy

器件型号:BQ34Z100-G1


工具/软件:

尊敬的团队:

我正在尝试配置  BQ34Z100-G1 的数据存储器、但我在 技术参考手册中发现了一些令人困惑的信息。  

我使用的是 14.8V、2.9Ah (42Wh) 的 4 节电池组、电量监测计据说支持 29Ah。


设计电能的最大值在 技术参考手册中显示为 32767MWh、电池的计算值为 42920mWh。 我无法使用 BQ Studio 将此值写入数据存储器。

我的计算是否正确 (14.8V * 2.9Ah = 42920mWh)?  在为学习周期生成化合物 ID 之前,我还应该做些什么?

此致

Rajkamal S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rajkamal、

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议将固件升级到 R2 版本。

    R2 版本中有一个能量比例因子。 使用此项输入更大的设计能量值。

    例如:如果您的电池组设计能量为 1000mWh、并且您将能量等级设置为 2、您将为设计能量输入 500mWh 的值。

    然后、请按能量比例因子调整以 mWh/W/etc 为单位报告的所有参数。

    2.02.31 是 R2 固件。

    BQ34Z100-DEVICE-FW 固件|德州仪器 TI.com

    此致、

    Diego