This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33020-Q1:COUT1 和 CIN1 电容问题

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547275/ucc33020-q1-cout1-and-cin1-capacitance-question

器件型号:UCC33020-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

客户是否可以在 COUT1 和 CIN1 中使用 10nF 电容器? 它们没有 15nF 电容器。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryker、

    我们建议使用 0402 15nF 电容器、因为它在基波 Fsw=SRF 下提供 64MHz 最低阻抗、而 0402 提供最低 ESL、然后提供最高 SRF(自谐振频率)。 我建议订购一些帽、此处是 PN 建议: GCM155R71H153KA55

    谢谢你