This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXG1020:合适的器件建议

Guru**** 2504625 points
Other Parts Discussed in Thread: TXV0108, TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546654/txg1020-suitable-devices-recommendation

部件号:TXG1020
Thread 中讨论的其他器件:TXV0108TXV0106

工具/软件:

尊敬的专家:

我们是否有电平转换器件可以满足低于 50ps 的上升时间请求? 客户需要 2 个通道、1.8V 至 3.3V 电平转换。 您还可以促销能够满足 低于 50ps 上升时间请求的其他器件。 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还请提供我们的最短上升时间器件。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    我们具有的最短上升/下降时间是 TXV0108 和 TXV0106 器件。 请参阅下面的参数。  

    此致、

    Josh