This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25948:正向和反向电源多路复用器应用

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547179/tps25948-forward-and-reverse-power-mux-application

器件型号:TPS25948


工具/软件:

尊敬的团队:

TPS25948 是否支持正向电源多路复用器和反向电源多路复用器?

例如、具有 1 个输出总线的 2 个输入源使用两个 TPS25948。 MCU 可以选择通道。(MCU 可以决定打开哪个通道)

在反向模式下、1 条具有 2 通道输出总线的输入总线、MCU 还可以选择打开哪一条总线。

顺便说一下、在反向模式下、TPS25948 是否仍支持过流保护? 是否通过检测输入电流(OUTPUT 引脚)来实现该 OC 功能?

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加更多问题:

    TPS25948 能否同时实现以下应用场景?

    两个电源、选择高压源为负载供电、高压电源不会向低压电源提供反向电流。

    (需要 TPS25948 才能实现)、因为 MCU 此时不会启动)

    随机拔下一个电源后、另一个电源将开始为负载供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    [引述 userid=“530823" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547179/tps25948-forward-and-reverse-power-mux-application

    例如、具有 1 个输出总线的 2 个输入源使用两个 TPS25948。 MCU 可以选择通道。(MCU 可以决定打开哪个通道)

    在反向模式下、1 条具有 2 通道输出总线的输入总线、MCU 还可以选择打开哪一条总线。

    [/报价]

    借助 MCU、即可实现这一目标。

    顺便说一下、在反向模式下、TPS25948 是否仍然支持过流保护? 此 OC 功能是否通过检测输入电流(OUTPUT 引脚)来实现?

    否、仅提供从 IN 到 OUT 方向的 OCP。 OCP 是使用器件内部主电源路径中的电流镜实现的。 我们计划在未来的器件路线图中提供双向 OCP。

    [引述 userid=“530823" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547179/tps25948-forward-and-reverse-power-mux-application/5951842

    两个电源、选择高压源为负载供电、高压电源不会向低压电源提供反向电流。

    (需要 TPS25948 才能实现)、因为 MCU 此时不会启动)

    随机拔下一个电源后、另一个电源将开始为负载供电。

    [/报价]

    这看起来就像常规活动 Oring 方案。 这是可能的。 我不知道这与上述反向电源多路复用有何关系。 请查看数据表中的第 8.4 节。

    此致、
    Arush