This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92201:FB 对地短路条件

Guru**** 2502225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546121/tps92201-fb-short-to-ground-conditiion

器件型号:TPS92201


工具/软件:

我正在研究 TPS92201 fb 对地短路的情况、但需要更多有关 fb 对地短路如何缓解的详细信息。  

请提供更多详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最新数据表中提供了更多详细信息:

    如果 FB 短接至 GND、则 LED 电流可能会增加至大约 2A 或接近 Vin 的 Vout。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy 大家好、LED 电流没有达到 2A。  输入为 5V、LED 正向约为 3V。 这是预期行为吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 FB 短接至 GND 时、请使用示波器检查 Vin 和 Vout、如果 Vin 保持在 3.6V 以上、LED 电流将增加至 1.5A ~2A