请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930工具/软件:
您好:
BQ76930 能否承受 100V 的持续 50ms?
在数据表中将其指定为高电源电压绝对最大值(高达 108V)。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.