This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:充电完成后、充电状态异常

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542629/bq25756-after-the-completed-charging-the-charging-state-is-abnormal

器件型号:BQ25756


工具/软件:

嗨、亲爱的。

经过两次硬件迭代后、充电器在上电时表现良好、即充电器通常每次都可以为电池充电、并且红色 LED 在充电期间持续亮起。  

但在充电结束阶段(充电电流降至大约 0.1A 或更低、实际上我的设计电流设置为大约 2.4A)后 、 单独连接到芯片引脚 STAT1(红色 LED)和 STAT2(绿色 LED)  的两个 LED 将持续亮起、即红色 LED 亮起、然后熄灭绿色 LED、然后每 1S 或更低一次。  

正常情况是、完成充电后、绿色 LED 持续亮起。

如何解决?

谢谢!

e2e.ti.com/.../0451.video1.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    充电结束后是否连接了电池? 当电路输出保持开路时、通常会出现这种类型的行为。 电容器充电、达到终止、自放电、然后在达到阈值(终止电压的默认值 97.4%)后再充电。

    如果仍连接了电池、我可以查看原理图吗?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、亲爱的。

    电池仍处于连接状态。

    附件是我的原理图。

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../CHARGER_2D00_v12.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢分享原理图。 我认为、在这种情况下、LM74700 器件会阻止电池并导致前面提到的电容器行为。 您能否提供一个标记为 BAT_TEMP 节点和 PACK+节点的波形? 我认为 PACK+是这里的电池输出、对吗?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亲爱的。

    为了防止电池连接到电路板时火花损坏充电器芯片、我在芯片输出和电池之间添加了理想二极管。

    实际上 PACK+是电池输入、即电池的阳极。

    您能否提供一个标记为 BAT_TEMP 节点和 PACK+节点的波形?  ----- 我的理解是、 当电池充满时、我应该使用标记为 BAT_TEMP 的节点和标记为 PACK+的节点来测量波形、即两个 LED 依次点亮。 我的理解对吗?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的澄清。 因此有必要在此处提供这种理想二极管保护。

    是的、请提供电池已满且两个 LED 亮起和熄灭时的波形。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、亲爱的。

    我移除充电器芯片输出和电池连接器之间的理想二极管。 充电器芯片工作良好、LED 显示正常、即电池充满时、绿色 LED (STAT2) 始终为 on.e2e.ti.com/.../8304.video2.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很高兴听到它是有效的! 我不确定我们能否 使用理想二极管防止 STAT1 和 STAT2 振荡。 如果您有 MCU、那么在电荷达到终止后、也许能够使用 FORCE_STATx_ON 位。

    此致、
    Michael Bradbourne