This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:在 CC 模式下测试时的输出振荡

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547112/lm51772-output-oscillation-when-testing-in-cc-mode

器件型号:LM51772


工具/软件:

您好、

我们正在与 LM51772 合作开发 PD 控制器设计、希望支持 PPS。 目标是支持 VIN ~20-24V 和 5V 至 21V@5A PD SPR 的输出 以及 用于 EPR 的高达 48V5A 的输出。  

PPS 包含与在 cc 模式下运行时检查负载电流/电压类似的测试。  

例如、当我们设置输出@5V 并在 CR 模式下调整电气负载、并设置电流限制@ 1A 时。 通过不断降低“R"(“(也(也可能增加负载电流)、输出 V/I 会从中受益。 请参阅下面的波形捕获。 在我看来、CC 模式控制和 CV 模式控制环路存在一些冲突。  

这是我们使用的原理图。 如果我理解 DAC 电流限制设置正确、我们将 0xD9[5]设置为 0。  

如果我遗漏了任何内容、或者例如需要调整补偿电路、您有没有给出建议?

目标是在 1A/3A/5A 情况下使用具有类似条件的负载电流钳位进行测试、并检查 5V 至 21V 输出电压。  

谢谢

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我建议填写随附的快速入门计算器来满足您的设计需求。  

    https://www.ti.com/tool/download/LM51772-QUICKSTART-CALC

    此外、为什么 ILIMCOMP 处具有 100k Ω 串联电阻器? 对于通过 I2C 限制电流、您在此引脚上只需一个补偿电容器。 查看快速入门计算器。  

    此致、

    Hassan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassan:

    感谢您的快速答复。 感谢您指出了 100k 电阻问题。 很抱歉、我们原本打算保留 0 欧姆电阻的混淆。 无论如何、在测试期间、它变成了 0 欧姆。 我查看计算工具、看看它是否有所帮助。  

    再次感谢。

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我将等待您的更新。

    此致、

    Hassan