This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170-Q1:希望实现 H 类解决方案

Guru**** 2505225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1, TIDA-020033, LM5123-Q1, TPS40170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546640/tps40170-q1-would-like-to-achieve-class-h-solution

器件型号:TPS40170-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-020033LM5123-Q1、LM5146-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户希望基于 TIDA-020033 的参考设计实现 H 类解决方案、并考虑使用 TPS40170-Q1 供直流/直流转换器跟踪输出电压。 TPS40170-Q1 是否可以在参考设计中像 LM5123-Q1 一样使用?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamamoto San、

    我对这个问题的回答与您发布的另一个问题非常相似:  LM5146-Q1:是否希望根据 TIDA-020033 的参考设计实现 H 类解决方案 

    LM5146-Q1 是一款较新的器件、因此如果您确实需要在设计中使用降压控制器、请使用 LM5146-Q1。  

    此外,根据建议 — 请联系 TIDA-020033 的设计人员。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru-San:

    感谢您的答复。  我想知道的是、电压跟踪功能用作 LM5123-Q1 的电压跟踪引脚。 我认为用户可以将 TPS40170-Q1 的电压跟踪引脚用于 H 类解决方案。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamamoto San、

    请查看我对另一个主题的回复。  

    谢谢、

    此致、

    Taru