This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:希望基于 TIDA-020033 的参考设计实现 H 类解决方案

Guru**** 2527020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5137-Q1, TIDA-020033, LM5146-Q1, LM5123-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546643/lm5146-q1-would-like-to-achieve-class-h-solution-based-on-the-reference-design-of-tida-020033

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-020033LM5123-Q1、LM5137-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户希望基于 TIDA-020033 的参考设计实现 H 类解决方案、并考虑使用 LM5146-Q1 让直流/直流转换器跟踪输出电压。 LM5146-Q1 是否可以与 LM5123-Q1 在参考设计中一样使用?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamamoto San、

    LM5123-Q1 是升压转换器、而 LM5146-Q1 是降压转换器。 在此设计中 — 升压转换器 (LM5123-Q1) 使用 12V 电池维持 45V 电压。  如果降压转换器满足您的要求 (Vin 范围> 45V)、您可以根据您的系统要求继续进行设计。  

    我还建议您联系设计人员 (Matt 和 Donovan)、了解您的系统规格到底是什么、他们可以为您提供更好的指导。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru-San:

    感谢您的答复。 我想知道的是、电压跟踪功能用作 LM5123-Q1 的电压跟踪引脚。 我认为、用户可以将 LM5146-Q1 的电压跟踪引脚用于 H 类解决方案。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamamoto San、

    我同意大家在这里的观点、但是、从我从 TIDA-02033 中了解到的那样、使用 LM5137-Q1 的根本要点是 为放大器级生成升压输出(即 Vout > Vin)。 这一切都取决于输入电压范围和输出电压范围。  

    如果您始终处于 Vout > Vin 的阶段、则必须使用升压转换器。 如果级的 Vin > Vout - LM5146-Q1 可正常工作!

    同样、我建议您与 Donovan 和 Matt 交谈 — 向他们解释您的系统要求。  

    谢谢、

    此致、

    Taru