This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 变频设计和软启动条件

Guru**** 2543590 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535618/variable-frequency-design-and-soft-start-condition

器件型号:LM3478Q-Q1
主题:LM3478 中讨论的其他器件

工具/软件:

当电源从 0V 增加到 5V 并且 MOSFET 控制为开路、我们发现 DR 引脚中的频率变化、μ s、但最终 DR 引脚会长时间驱动为高电平。

我这边的问题:

1.为什么 DR 引脚将长时间设置为高电平?

2..频率变化时,有过流功能和短路保护, LM3478 的控制功能仍然工作?

 在频率变化时间内最小频率小于 100kHz、但显示在数据表中的最小频率为 100kHz?

对于软启动功能、此功能的触发条件是什么? 当 LM3478 首次具有 DR 输出信号时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ni、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    以下是我对每个问题的评论。

    1.这可能与输出电压的调节有关。 器件通过 FB 引脚检查输出电压。 如果 VOUT 过高、器件将停止切换并等待、直到 VOUT 降至目标电压。 看起来 FSW 会降低、但实际上它处于过压保护状态。
    另一方面、如果启动期间的负载过高、器件将尝试进一步增加占空比、以将 VOUT 增加到非常高的占空比。
    仅根据波形图、我无法判断不规则驱动器信号是否来自 VIN 或负载条件的变化、或者 FA/SD 引脚上的电压是否发生变化。

    2.运行期间可通过更改 RT 电阻来动态更改开关频率。 其他功能(如短路保护或输出电压调节)不受此变化的影响。 是的、它们仍然可以工作。

    3.可以将开关频率设置为低于 100kHz。  但是、不建议这样做、因为该器件仅针对最小 100kHz Fsw 进行了测试。

    4.打开设备时、内部软启动将激活。 用于打开器件的两个选项是:
    - VIN 高于 UVLO 阈值 (2.97V)
    - FA/SD 低于关闭阈值
    如果满足这两个条件、器件将以软启动模式启动。
    此外、如果将 FA/SD 引脚拉至高电平以进入关断模式、然后再次释放该引脚、器件也将通过软启动启动启动启动。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    非常感谢您的答复。

    我添加了一个波形图。深蓝色的 5V 是电源电路的输出、也是 FB 引脚的源极。

    您可以看到、深蓝色 5V 电压上没有构建电源。

    我认为频率不会因输出过压而发生变化。

    你有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ni、

    感谢您的快速反馈。
    利用这些信息、我们可以排除过压问题、您是对的。

    接下来要看的是 FA/SD 引脚信号。
    红色电压信号似乎在逐渐增加、因此我担心器件会反复进入关断状态。
    您可以看到每次器件开关时电压都会下降、然后在器件停止开关时又会跳回。

    您能再次告诉我 FA/SD 引脚处的电路吗?

    开关在运行期间是否闭合、因此 FA/SD 和 GND 之间有 100k Ω 电阻?

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这个波形中,KL15 是 MOSFET 的触发电压,非常低,所以 MOSFET 关断, 与 MOSFET 并联的 100k Ω 电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ni、

    感谢您的澄清。
    我试图了解这两个工作条件。 如果我的理解有误、请纠正我。

    如果 KL15 变为高电平、则会启用 MOSFET、LM3478 器件将在~190kHz 的 fsw 下运行

    如果 KL15 保持低电平、MOSFET 会被禁用。 FA/SD 通过两个串联的 100k Ω 电阻器连接到 GND、电源有一个额外的 200k Ω 上拉电阻器。
    由于存在上拉电阻器、我预计器件会保持在关断模式、但是波形显示它会持续关断和导通、即使该引脚上应该存在内部迟滞也是如此。

    器件在 MOSFET 开路时停止运行的预期实现是要实现的、还是要在较低的开关频率下运行?
    可能需要调整与 MOSFET 并联的上拉电阻或下拉电阻、以实现清除的关断和运行模式。

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我们计划进行优化、但我想了解 LM3478 的行为如所示波形。

    您对我上面的第一个问题有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ni、

    您参考的是长 DR 脉冲、对吗?

    LM3478 控制器最初基于降压控制器。 因此、数据表规定该器件可以支持“100%占空比“。 这对于降压转换器是合理的、在降压转换器中会绕过输入电压、但对于升压转换器而言则不是如此、因为升压转换器意味着输入电源短路。
    这意味着、虽然器件声称能够实现 100%占空比、但物理升压设计实际上并非如此。

    现在我无法完整解释为什么导通脉冲似乎~100ms。
    我们在 LM3478 短路输入电源时从未遇到过任何问题、因此我假设在导通/关断电路稳定后、此行为就会消失。
    然而、为了进一步研究此行为、是否可以在我们可以看到驱动器信号以及开关节点电压和浪涌电流的位置生成一个额外的波形?
    然后、我还会让我们的设计团队检查内部设计、以找出可能的根本原因。

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Niklas、非常感谢。

    为了更清楚地描述波形、这适用于反激式电路。 我只需关闭 MOSFET(FA/SD 引脚)的触发电压 (KL15)。 在此期间、缓慢增加电源 (KL30)、FA/SD(波形中的红色)引脚电压介于 0.6V~1.35V 之间。绿色 Icur 是电源的输入电流。 波中的 5V 是反激式电路的输出。 希望这些信息有助于您的团队找出根本原因。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ni、

    非常感谢波形说明。
    最好知道已包含输入电流。
    这个信号让我感到困惑的是、电流上升到~1A、并在长驱动器脉冲期间保持稳定在此值。
    电源是否设置了电流限值?

    此外、LM3478 电路和功率级的原理图是否可以分享?
    我们拥有的信息越多、我们就能越快地缩小可能的根本原因。

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    你有相同的发现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源没有电流限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ni、

    感谢您的确认。
    我还没有收到任何新发现、因为我正在等待对电流限值和原理图的反馈。

    无法共享该应用的原理图?

    谢谢、此致、
    Niklas