This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25574:直流/直流转换器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25574, LM5137, LM5149, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546954/lm25574-dc-dc-converter

零件号:LM25574
主题中讨论的其他器件: LM5137LM5149LM5148

工具/软件:

尊敬的专家:

作为一名更新工程师、负责设计电源板、我需要您对如何完成设计过程、从何处开始以及如何继续提供建议。 “你怎么了?

如果上述器件型号与我的要求不匹配、请忽略。

在以下条件下:

我需要设计一个具有 60V 输入和 45V 输出 (25A) 的驱动器。 该应用与电力电子相关、效率应超过 90%。  

我需要你的参考设计和经验,用于学习。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selvan:

    25A 的电流对于 LM25574 等转换器来说无法处理。 您需要选择使用外部 FET 的控制器。 它也更适合用于双相解决方案、因为 25A 对于单相可能较大。 您可以研究的一个器件是 LM5137 、一款双相降压控制器。

    您可以参考数据表的应用部分、了解设计过程和参考设计。 产品页面的设计工具部分还提供了快速入门计算器、可帮助您选择元件。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    非常感谢您的参考。

    供您参考、在我的大功率驱动器应用中、输入来自交流/直流转换器(三相交流至 60V DC)。 之后、我需要获取 60V 输入并将其馈入驱动器。 然后、驱动器应将电压转换为 43V 并提供 25A 的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selvan:

    LM5137 能够将 60V DC 转换为 43V DC、并在两个通道上提供 25A 电流。 由于它是一款双相控制器、因此您可以通过一个器件控制两个通道。

    LM5148/LM5149   是其他选项、它们是可堆叠单通道控制器。 这意味着您将需要两个器件(每个通道一个用于控制)。

    如果您在实施过程中有任何问题、请随时联系我们。

    此致、

    Niranjan