This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480:LM7480 未正确启动

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480, LM7480-Q1, LM74720-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543158/lm7480-lm7480-not-starting-up-properly

器件型号:LM7480
主题中讨论的其他器件: LM74930LM74720-Q1

工具/软件:

我们有一个与以下帖子非常相似的问题、但其组件略有不同:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491709/lm7480-q1-lm7480-q1-not-operating-correctly?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM7480

这就是我们看到的行为:
当 VIN = 24V 时、VS 约为 2.5V。 Q1 从不连接。 在上升沿触发时、HGATE 永远不会变为高电平。 我怀疑 LM7480 卡在启动过程中、因为它在启动时消耗的电流太大、以至于 VS 降至过低、而 LM7480 此时绝不会通过。
我们已经尝试遵循数据表图 10-20 中推荐的应用示例“ 200V 未抑制负载突降保护应用“。

在上述文章中、针对类似 LM7480-Q1 问题、TI 代表链接到了以下有关 LM74930 启动问题的信息。 TI 代表似乎建议包含 LM7493 应用示例中存在的额外元件:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425702/faq-lm74930-q1-what-is-the-function-of-diode-on-vs-pin?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM7493

我们发现根据数据表推荐的应用示例无法正常工作很奇怪、TI 建议从数据表中修复另一个元件的问题。 我们的原理图是否正确、Q1 应该在启动时连接? 如果原理图不正确、您建议进行哪些更改?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    您可以尝试在 R73 降至 4.7K 的情况下再次启动吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的快速答复。 我测试了 5k(10k 与 10k 并联)。 VS 现在为 3.1V、但 Q1 未导通。 我尝试了几次电源复位。 实验室电源电流限制在 3A 时达到最大值。
    我还尝试将输入电压增加到 30V、但没有运气。

    在上述支持情况之一、电路在 R73 降至 1.6k 后工作。 我不确定这是最终解决方案、还是他们找到了更好的解决方案。
    我们的实施方案应该可以承受 200V 负载突降、根据数据表第 10.3.2.3 节、电阻器和齐纳二极管的额定功率都必须在 R73 1.6k 下高得多。 如果您有任何建议、请告知我们。

    在数据表第 10.3.2.1 节中、介绍了升压电路、提到了 100uH 电感器 L1。 我在数据表的任何原理图中都找不到 L1。

    此致、
    Samuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、

    我发现了错误:R75 未正确焊接到 GND 焊盘上、这意味着每次都会触发过压情况。
    现在、它也可以在 R73 = 10k 的情况下工作。
    在上一篇文章中、我对数据表中提到的 L1 电感器发表了评论。 这个问题仍然是相关的。

    此致、
    Samuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    很高兴您找到了这个问题。

    第 10.3.2.1 节、我看不到任何电感器。 您是否要查看合适的数据表?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我使用的组件网页:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7480.pdf?ts = 1753219314817&ref_url=https%253A%252F%252F
    它链接到以下数据表:
    www.ti.com%252Fproduct%252FLM7480%252Fpart-details%252FLM74800MDRRR%253FkeyMatch%253DLM74800MDRRR%2526tisearch%253Duniversal_search%2526usecase%253DOPN

    p27 上的第 10.3.2.1 节与您所指的不同:

    现在我看到这一部分是指另一个我不理解的元件 LM7472x-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    这与控制器 LM74720-Q1 相关、您可以忽略它。 无需电感器即可使此控制器正常工作。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我是 OOO。 我认为 LM7480 数据表的 10.3.2.1 部分具有误导性、应编辑。 这可能是另一个数据表中的复制粘贴错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    这确实是另一个数据表中的复制粘贴错误。 感谢您的反馈。

    此致、

    Shiven Dhir