This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:LM74930QRGERQ1 可用性

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74930-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546578/lm74930-q1-lm74930qrgerq1-availability

器件型号:LM74930-Q1


工具/软件:

您好、

我们目前正在设计一款我们一个月前选择 LM74930QRGERQ1 器件的产品、该器件在 Digikey/mouseer/TI 等主要分销商中广泛提供 目前我在任何地方都找不到任何股票。 这是暂时的需求问题还是其他问题? 请问我们何时可以预期该器件再次有库存? 在此基础上、我们是否计划继续进行设计。

此致

Narendra Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从供应商那里买的,这不是一个大问题。 您需要我向您推荐它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wowowo:

    多谢、但我也想正式确认、当我们希望 TI 代表能够帮助他们恢复现货时、我们正在进行新设计并希望确保长期供货。

    此致

    Narendra Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra。 我的供应商告诉我,他可以长期供应,并可以提供 COC 证书。 我希望它能帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wowowo、

    根本没有停止 LM74930-Q1 的计划。 这是一个非常新的设备,将很快补充。

    您可以继续设计。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Shiven

    此致

    Narendra Singh