This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:最坏条件下的转换器输出电压

Guru**** 2513335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546616/tps61220-output-voltage-of-the-converter-in-worst-condition

器件型号:TPS61220


工具/软件:

尊敬的团队:

希望您做得好!

我们在器件型号为 #TPS61220DCKR 的设计中使用升压转换器

在正常运行时、我们使用该转换器将 3.3V 转换为 5V。

如数据表中所述、最大输出电压为 6V。

我们正在评估设计的本质安全,在最坏的情况下,输入电压 7V 将被施加到转换器上,然后那将是什么输出电压.

此致、

Prem Arya

是硬件工程师

凯捷科技股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    老实说、建议将输入电压限制为 5.5V。 如果施加 7V 电压、无其他负载、器件不会损坏、但可能无法正常运行。 因此、输出不能被干扰。