This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A26:具有输出放电功能的替代方案

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544879/tps7a26-alternative-with-output-discharge-function

器件型号:TPS7A26


工具/软件:

尊敬的团队:

TI 是否有可支持输出放电功能的 LDO? Vin>8.8V、Iout 应在 500mA 周围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、  

    感谢您的联系。  

    您实际上可以使用 TPS7A26 的 PG 引脚 来实现输出放电。  

    以下应用手册对此进行了说明: https://www.ti.com/lit/an/slvafk9/slvafk9.pdf?ts = 1753470923110&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如有任何问题、请告诉我。  

    此致、

    Anubha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anubha、  

    PG 引脚和 VOUT 之间的虚拟电阻器也应该符合数据表中 RPG 的要求吗?  

    此外、我在数据表中没有找到 I IPG-SINK 规格、请问您有什么价值? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kailun、  

    谢谢,是 RPG 应该按照您的电源电压计算,如公式 2 和 3。  

    检查一下 Max IPG-sink 值、我将返回给您。  

    此致、

    Anubha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anubha! 是否有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    根据公式计算得出、将 IPG-SINK 约为 1.757mA(最坏情况下的 V_OL (PG)、最坏情况下的灌电流为 0V)。

    我将记录问题、以便阐明 PG 引脚灌电流。

    此致、

    Gregory Thompson