This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25:用于频率响应测量的注入电阻器放置

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546293/tps546e25-injection-resistor-placement-for-frequency-response-measurement

器件型号:TPS546E25


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们考虑使用两个 TPS546E25 器件来提供 0.8V/60A 的系统。
为了评估该直流/直流转换器的稳定性、我们计划使用 FRA(频率响应分析器)来测量其频率响应。

对于此测量、我们计划添加一个 50Ω 注入电阻器。
您能否建议将该电阻器放置在合适的位置?
我所考虑的位置是否正确?

我会附上原理图、请告诉我正确的放置位置。

谢谢你。

TPS546E0_0V8_60A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    歩綿貫 μ s  

    对于此测量、我们计划添加一个 50Ω 注入电阻器。
    您能否建议将该电阻器放置在合适的位置?
    我所考虑的位置是否正确?

     

    是的、这是环路注入电阻器的正确位置。

    还有一些关于原理图的注释:

    1) 每个 TPS546E25 器件应具有自己的独立模拟接地岛。  

    2) 每个 TPS546E25 应将其模拟接地岛连接到其 PGND、并在 AGND 引脚和 PGND 焊盘之间使用顶部金属特征。  不应使用电阻器从外部连接。  

    3) 跟随器器件输出电压的输出端口标记为 VOUT_0.88V、而主器件的输出端口标记为 VOUT_0.8V、因此它们当前未连接。

    4) 您可能需要在每个器件上添加一些从 PVIN 到 PGND 的高频旁路。  虽然布局寄生效应会影响 PVIN 和 SW 网络的确切谐振频率、但我们发现、0402 4.7nF 电容器通常具有与 SW 网络谐振频率匹配的自谐振频率和最小阻抗、可尽可能减少 SW 振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我的问题已解决。 非常感谢。
    我也很感谢您提供的额外建议。
    根据您的建议、我相信我可以实现更好的设计。