This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:TPS54160:PMLK Buck 实验 — 电感器磁芯损耗

Guru**** 2505795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545582/tps54160-tps54160-pmlk-buck-experiment---inductor-core-loss

器件型号:TPS54160


工具/软件:

你好。 我有一个 TI 电源管理实验室套件降压实验手册的实验。  

在测量降压转换器效率的实验 1 中、我面临着一些挑战。

本手册中的电感器磁芯损耗公式如下所示、使用该公式得出损耗值非常大。  

  

开关频率为 250kHz、纹波电流测量到 331mA、从而产生 81400W 的损耗  

请确保损耗计算和常数是正确的答案。
如果您对我的计算和测量有任何问题、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minji

    看起来每个参数的“单位“都没有明确提及。 我将尝试修复错误。 感谢您的反馈。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minji  

    FS 单位为 kHz、Δipp 单位为 A、 PLC 单位为 mW   

    计算出的 PLC 为 19mW。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您推广 SR WVB 设备。 如果您有任何疑问、请随时与我联系。
    - EL